{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What is the minimum value braking resistor that can be used with the ATV320 series drives?

Issue:
Min. value of the braking resistor that can be used with the ATV320

Product Line:
ATV320 series drives

Environment:
The ATV320 series drives listed below


Resolution:

db
The above information was published in the ATV320 Installation Manual dated 03/2020.
Consult the latest version of that document for any updates.
https://www.se.com/th/en/download/document/NVE41289/

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: