{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do you assign an IP address to a Connexium 499NOS17100 switch?
Title
Assign an IP address to a Connexium  499NOS17100

Issue
Assign an IP address to a Connexium  499NOS17100

Product Line
Connexium

Environment
Connexium

Cause
N/A

Resolution
To set the IP address, you will need to connect to the V24 port. See page 33.
Attached below is the manual for the 499NOS17100.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
499NOS17100_manual.zip [1.53 MB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: