{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the ATV320's max frequency?

Article available in these languages: Czech

Issue:
Needs to know the ATV320's max frequency.

Product Line:
Altivar 320, ATV320

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
The maximum frequency can be assigned to the tFr parameter in the drive's program, and tFr is adjustable between 10Hz and 599Hz.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: