{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Power Monitoring Expert 8.2 - How are database connection strings managed?
Issue
Power Monitoring Expert 8.2 - How are database connection strings managed?

Product Line
Power Monitoring Expert 8.2/9.0

Environment
Windows Registry

Cause
The way database connection strings are managed in the Windows Registry has changed significantly as of Power Monitoring Expert 8.2.

Resolution

Attached document highlights the changes in the Power Monitoring Expert database connection strings in the Windows Registry.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
PME82 Connection Strings.pdf [72.82 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: