{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: Wiring & Programming Status Relays R1 & R2 on the ATV320 Drive

Article available in these languages: Finnish

Issue:
How are the relays for ATV320 drive programmed?

Product Line:
Altivar 320

Cause:
Relay programming.

Resolution:
2 relays available: R1 and R2.
R1 can be wired as normally-open (R1A and R1C) or normally-closed (R1B and R1C).
R2 is normally-open only.

To program relays:
Enter and scroll down to CONF.
Enter and scroll down to FULL.
Enter and scroll down to I-O menu.
Enter and scroll down to R1- or R2- depending on preference.

See attachment for relay programming, relay delay time, relay active at, holding time, and relay fall back assignments.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV320 relay programming.pdf [159.12 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: