{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the different part nos. of SCADAPACK inter module cables ?
These are the part numbers SCADAPACK inter-module cables.

Part NumberIntermodule cables
TBUM297269Shielded intermodule cable, 12 inches (0.3m) long
TBUM297192Shielded intermodule cable, 18 inches (0.45m) long
TBUM297193Shielded intermodule cable, 24 inches (0.61m) long
TBUM297192Shielded intermodule cable, 18 inches (0.45m) long
TBUM297131Shielded intermodule cable, 30 inches (0.76m) long
TBUM297162Shielded intermodule cable, 45 inches (1.14m) long
TBUM297174Shielded intermodule cable, 72 inches (1.82m) long
TBUM297162Shielded intermodule cable, 45 inches (1.14m) long

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: