{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
ATS48 soft starter can you add a time delay to the start command?
Issue:
Can you add a time delay to the start command on an ATS48?

Product Line:
Altistart 48 soft starter

Environment:
All

Cause:
Wants to set up a time delay relay.

Resolution:
You will need to add a external on delay time delay relay.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: