{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What would cause the A1U1 parameter not to show up in the Fr1 menu on the ATV320 drive?
Issue:
A1U1 parameter does not show up in the Fr1 menu on the ATV320 drive.

Product Line:
Altivar ATV320

Environment:
All

Cause:
Wants to setup the knob as the speed control

Resolution:
A1U1 will only show up in the Fr1 menu when you assign CHCF to SEP (Profile= Separate). Changing the value of this parameter requires holding the enter button for 2 seconds.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV320_programming_manual_EN_NVE41295_01.pdf [2.05 MB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: