{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can a 460V rated VFD be used in a 230V power circuit?
Issue:

Can 230V power feed a 460V rated VFD and run a 230V rated motor?

Product Line:
Altivar

Environment:
All models

Cause:
General question

Resolution:
No.  The 230V power supply is well under the specification of a 460V rated VFD.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: