{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What would prevent a Control Expert (formerly Unity Pro) Quantum PLC from performing CCOTF successfully?
- In order for CCOTF to perform successfully you need to enable the feature in the PLC configuration prior to initial download.
- The CRP and CRA interfaces must also be using a  firmware version capable of performing CCOTF. You can check %SW98 and %SW99 to verify if these interfaces are CCOTF compliant.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
CCOTF selection.docx [188.52 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: