{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Can the sliding doors from HyperPod be used on an EcoAisle?

Issue:
Can EcoAisle doors be used with a HyperPod.

Product Line:
EcoAisle, HyperPod

Environment:
All versions and serial ranges

Cause:
The sliding doors used with HyperPod are very cost-effective.

Resolution:
The first release of the HyperPod, are not compatible with EcoAisle.  HyperPod doors do not adapt to EcoAisle.  There are no plans currently to make them fit.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: