{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can other manufacturer's cabinets be installed in the HyperPod?
Issue:
Does HyperPod support other cabinet manufacturer's, or just APC NetShelter?

Product Line:
HyperPod

Environment:
All versions and serial ranges

Cause:
Customers may want to install a 3rd party cabinet into the HyperPod.

Resolution:
Yes, 3rd party cabinets can be installed in the HyperPod easily. Height differences are no problem with the adjustable brush strips that mate with the cabinet roof.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: