{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Changing OS version of a PLC CPU in Unity Pro configuration lose the task time

In Unity Pro V11.1 and V12.0, when changing the OS version  of a PLC CPU in Unity Pro configuration screen, the task time is lost.
The task time must be re-entered manually.

Example: the initial version of the BM P34 2020 was 02.30 and task time : Periodic, 50 ms. After updating in 02.50, the task time : cyclic, with watch dog 205 ms (default values).


This problem will be corrected in Unity Pro V13.0

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: