{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Why does ATV212 Remote Keypad (VW3A1101) switches to Frequency if screen not touched and goes dim, even though Custom RPM display has been set up?
Issue:
ATV212 Remote Keypad switches to Frequency even though Custom RPM display has been set up

Product Line:
ATV212

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
This can happen if F702 =0 so need to set F702=60 for one pair of motor poles.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: