{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What does the blinking COM status led mean on the ATV630 and ATV930 Process drives?

Issue:
ATV630 and ATV930 Process drives with blinking COM status led.

Product Line:
ATV630 and ATV930

Environment:
All

Cause:
Com's status LED will blink when they connect the remote HMI display to the modbus port.

Resolution:
LED will flash when the fieldbus is active and communicating.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: