{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is the ATV31 drive compatible with Somove software?
Issue:
ATV31 drive compatibility with Somove.

Product Line:
Altivar 31

Environment:
All

Cause:
Software

Resolution:
Yes,  the ATV31 drives can be used with Somove software.
The DTM files for altivar drives will need to be installed as seen from link below.

DTM file for all other supported Altivar series drives:
https://www.se.com/ww/en/download/document/Altivar_DTM_Library

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: