{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: How can one see the last fault that occurred on an ATS48 softstarter?
Issue:
Last fault occurred on an ATS48 Softstarter

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All

Resolution:
Go into the SUP menu and select LFt parameter.  This will display the last fault that occurred on this drive.
The previous 4 faults can be accessed through SoMove software connected to the ATS48.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: