{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the new features in SoMachine Basic v1.3 SP1?
The new features in SoMachine Basic v1.3 SP1 are:

New controller starting mode: "Unconditional start in Run" (allows controller to start in Run after applying power without battery charged or present)
Memory Consumption View
Trace
Report (Print): cover page, project info, symbol list, cross-ref, user program (IL+LD)
Symbolization of function block members
Possibility to remove temporary project protection

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: