{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does the BMXPRA0100 comply with security notification SEVD-2017-048-02
Issue
Is the BMXPRA0100 compliant with security notification SEVD-2017-048-02?

Product Line
BMXPRA0100

Environment
Windows 10

Resolution
Is the BMXPRA0100 compliant with security notification SEVD-2017-048-02?

Exec firmware version 2.9 is compliant with SEVD-2017-048-02.
Only PV version 12 and above is compliant.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: