{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How long can be shielded cables with IEC60034-25 motors when ATV630/930 is used?
If the motor fulfills IEC60034-25, shielded motor cables can be up to 150m without additional filters.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: