{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is there an option to use a real key to lock out the ATV630 Process drives keypad?
Issue:
Is there an option to use a real key to lock out the ATV630 keypad?

Product Line:
Altivar ATV630 drive

Environment:
All

Cause:
Wants to use a real key to lock out the HMI pad on the ATV630 drive.

Resolution:
There is not a way to lock out the HMI with a external key on the ATV630 process drive.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: