{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the maximum depth of the NetShelter SX vertical mounting rails, with or without the accessory mounting rails installed?
Issue:
Installation requires knowledge of how deep the mounting rails can go, with or without the accessory rails installed.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All models, all serial numbers.

Cause:
Compatibility requires rail depth specification.

Resolution:

see attached

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Copy of Rack PMA min-max.xlsx [12.14 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: