המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Which function can we do with the ZBRT2 wireless button ?
This product is done to do only one function set-reset, that means the output of the receiver will be active when the operator will push the button and inactive when he will release it.