{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does PRM TCSEGPA23F14F has a MIB?
Issue

Is there a private MIB file for the TCSEGPA23F14F?

Product Line

TCSEGPA23F14F

Resolution

There is no specific MIB file for the TCSEGPA23F14F.  From the user manual, it does support the standard Schneider Electric MIB (See below).


The most recent SE MIB is attached.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
SchneiderTFProducts_V01_06.zip [2.43 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: