{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to do program the ATV630 for 2- wire control and where do I connect the start / stop?
Issue:
Program the ATV630 for 2-wire control and connect the start / stop.

Product Line:
ALTIVAR 630

Environment:
All serial numbers

Cause:
Installation / Setup

Resolution:
Go to menu 5 Complete Settings
Go to menu 5.5 Command and Reference
Set 2/3 wire type to 2 wire .
​24V to DI1 = forward (normally open , maintained close to start)

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: