{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

VAMP 200 series Communication register lists

Product Line
VAMP 210/230/255/257/259/265

Resolution
Attached below are the Modbus, Profibus, Spa Bus, DNP3, IEC101, IEC 103 register lists for the following vamp series relays: 210/230/255/257259/265 respectively.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים

VAMP210-communication-parameters.zipVAMP210-communication-parameters.zip [1.59 MB]
VAMP257-communication-parameters.zipVAMP257-communication-parameters.zip [4.17 MB]
VAMP259-communication-parameters.zipVAMP259-communication-parameters.zip [1.61 MB]
VAMP230-communication-parameters.zipVAMP230-communication-parameters.zip [1.66 MB]
VAMP265-communication-parameters.zipVAMP265-communication-parameters.zip [1.59 MB]
VAMP255-communication-parameters.zipVAMP255-communication-parameters.zip [1.66 MB]
גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: