{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How can I use the Dual Phase Counting Mode on BMXEHC0800(H) in X80 EIO drop ?
In order to support the Dual Phase Counting Mode on BMXEHC0800(H) in X80 EIO drop ,customer needs to upgrade this module at least to SV1.20 .
The module type should be selected to BMXEHC0800.2 in Unity Pro to include this feature.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: