{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to link the DTM of multiple same type devices to a resuseable DFB
Issue
How to link multiple DTM's to a resuseable DFB

Product Line
Unity

Environment
Windows 10


Resolution
The following steps will demonstrate how to link multiple DTM devices of the same type to a common reuseable DFB.



vgh
  • Create the DDDT types.
dsfgh



Assign the DDDT type to the appropriate input/output of the DFB.
sdfgh

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: