{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: How to replace a Back-UPS Pro battery.
Issue:
Demonstration of the installation of internal battery of the Back-UPS XS/RS 'G' family.

Product Line:
BACK-UPS XS/RS

Environment:
BX1500G / BX1500G-CA
BX1300G / BX1300G-CA
BX1000G / BX1000G-CA
BR1500G, BR1300G, BR1000G, BR700G

Cause:
Battery installation for replacement or initial configuration.

Resolution:
The following video details the process for installing the internal battery for the Back-UPS BX / BR "G" Energy-Saving UPS.



The following video includes installation instructions for legacy Back-UPS XS and RS systems such as BR1000 and BX1000.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: