{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: How to do Debugging on the SCADAPack Remote Connect

Issue

Debugging option in Remote Connect is configurable and not enabled by default due to security reasons.

Product Line

SCADAPack 57x

Environment

Remote Connect, SCADAPack x70 Logic Editor

Resolution

Video below provides step-by-step guidance how to enable and start the debugging.

Consider to disable Telnet and Debugging options when the development/maintenance/troubleshooting phases are done.

שניידר אלקטריק ישראל