{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are possible causes for a DB Unit Short Circuit Fault on an ATV930 drive?
Issue:
What can cause a DB Unit Short Circuit Fault on an ATV930 drive?

Product Line:
ATV930, Altivar 930

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
This fault may occur if the DB Transistor is shorted. Perform a Diode check across PA to PB to check if Transistor is shorted. Also, confirm BrA is set to Yes.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: