{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is it possible to pull the program back out of a SCADAPack 334E and open it with Workbench?
Yes you can Upload a Project from SCADAPack E to the workbench Program as instructed below

Uploading a Project from the Target to the Workbench

The SCADAPack Workbench allows a project's source to be retrieved from the IEC 61131-3 target if it was originally build with the Embedded Zip Source resource property.

Please find attached more details from CAM5 Help


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Downloading a Workbench Project to the Target.pdf [156.48 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: