המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the IK level for XAPM control station
The XAPM serie made of Zinc alloy (XAPM1*, XAPM2*, XAPM3*, XAPM4*) has been tested IK07 (according to EN 50102)
The XAPM serie made of Aluminium alloy (XAPM5*) has been tested IK06 (according to EN 50102) 
For IK06, the energy is 1J
For IK07, the energy is 2J