{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How can you read the PTH Power On Time status word parameter on the ATV660 drive over Ethernet?
Issue:
Reading the PTH Power On Time status word parameter on the ATV660 drive over Ethernet.

Product Line:
ATV660 and ATV960 drive

Environment:
All

Cause:
Wants to read the power on time PTH parameter in the input scanner map

Resolution:
You have to insert the PTH value in Somove using right click on the input table
and insert the PTH value. ( see the attachment file example).

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
1CC36AE3AC93466C.jpg [101.11 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: