{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
ENM Monitoring shows alarms with "Unknown" in the Event Source
Issue
ENM Monitoring detects alarms with an Event Source that includes Unknown. For example, Unknown.MV_1_2_GEN_A.

Product Line
PSO 8.1, 8.2
ENM 8.3.x


Environment
ENM

Cause
The Schneider Electric CoreServiceHost has been refreshed to see new alarms

Resolution
1. Stop the Schneider Electric CoreServiceHost service.
2. Wait 10 seconds
3. Start the Schneider Electric CoreServiceHost service

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: