{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What can cause an exception error when trying to connect Modbus TCP on the ATV600 / ATV900 process drives?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Unable to connect to ATV600 via Modbus TCP.  Getting "Exception Error" when trying to connect.

Product Line:
ATV600 / ATV900 series process drives.

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Unexpected fault condition.

Resolution:
Check that the Unit ID in your Generic Ethernet Module matches the Unit ID of the device you are trying to connect to.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: