{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What are the cable characteristics to be connected to the A9XC2412 ?

Cables with the following characteristics can be connected to the A9XC2412 5 pin connector:
- The size of wires allowed is between 0,5 mm² to 1,5mm²
- wires : cooper, flexible or rigid, does not require specific performances

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: