{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: How is the fault reset function programmed on ATV320 drive?
Issue:
Fault Reset on Altivar 320 Drives

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Resolution:



To reset a fault using a logic input, navigate through the menus: CONF, FULL, FLT-, RST-.
Parameter RST can be assigned to the following:
reset inputs

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: