{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Why does the Altistart ATS22 stops everytime the start button is released?
Issue:
ATS22 stops when the start button is released

Product Line:
MCC

Environment:
8639 22U

Cause:
ATS22  stops when the start button is released

Resolution:
Verify 2 wire / 3 wire control  wiring configuration is correctly wired to the soft start.
Verify control circuit has no loose or open connections.
Verify RCR relay connections and operation.
Verify the latching circuit in the control wiring is being maintained to hold the run command.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: