המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Can I use the same device for either feeder or motor protection?
 Yes, by selecting the “Application mode” either to “Motor” or “Feeder” mode. This is possible for the Easergy P3U standard devices.