המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Can I connect temperature sensors and use mA outputs and inputs in Easergy P3?
Yes, the external module VIO need to be connected. For details please download the application note VVIO12A_EN_M_C001.
WEB link: https://www.se.com/ww/en/download/document/P3_EN_AN_xxxx/