{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can I use integrated ARC protection in Easergy P3 models and how many sensors can be connected?
Integrated ARC protection is supported in Easergy P3 Advanced models except for the P3L30 model which do not support ARC protection
Totally 4 sensors can be connected and the sensor is same as the point sensor for dedicated Schneider ARC protection.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: