{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the maximum cable length of the ULP cable?
ULP cord length rules are as follows:
- The maximum length of the ULP cord between two ULP modules in an IMU is 5 m (16.4 ft) if one of the ULP modules does not have an external power supply.
- The maximum length of the ULP cord between two ULP modules in an IMU is 10 m (32.8 ft) if both ULP modules have an external power supply.
- The maximum length of all the ULP cords on a single IMU is 20 m (65.6 ft).
- In the case of an installation with a withdrawable drawer, the total length of the ULP cords for the fixed part must be less than 12 m (39.4 ft). This length limitation is to ensure that the fixed part operates correctly when the drawer is drawn out (see page 45).
- The bending radius of the ULP cords must be 50 mm (1.97 in) minimum.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: