המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the maximum disturbance recording time?

Maximum recording time depends on configuration; number of channels set to be recorded and sampling rate for the recordings. If the recording time for one record is shorter than maximum time the device will have more buffers. Maximum number of buffers is 12.