{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Why does the ATV630 drive trip on EPF2 Fault after installing the BACnet Card?
Issue:
ATV630 getting an EPF2 Fault after installing the BACnet Card.

Product Line:
ATV600, ATV630, ATV660

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
Check the Profile Setting. If it is set for I/O profile then change it to Separate or Not Separate. However, changing I/O profile puts you back to factory settings. Therefore, all the VFD settings have to be programmed again.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: