{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
ATV61, ATV71, can I use PTC connected to LI6 and external 24V for logic inputs at the same time?
Yes it is possible. Wiring in attachment
Do not forget to set SW2 switch = PTC
To enable PTC monitoring, in Drive menu - Fault management - LI6 as PTC = (anything different from "no")

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Pict_scheme.jpg [75.27 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: