המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Are the accessories for the obsolete EasyPact EZC400 range compatible with the new EasyPact EZC400 range?
Due to the design change of the EZC400 circuit breaker, the accessories for the old (produced before 2013) and for the new (produced after 2013) are not interchangeable.