{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

With which devices is the 26997 reference number plug-in base compatible?

The 26997 can be used for installing the C120 and C120NA-DC type of devices with rated current up to 63A.
One plug-in base has to be used per pole.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: