{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
ATV312 drive with a remote speed pot is working in reverse?
Issue:
Reversed remote speed pot on an ATV312 drive.

Product Line:
ATV312

Environment:
All serial numbers

Cause:
Potentiometer is working backwards

Resolution:
Swap the  +10vdc and the com terminal wires on the potentiometer to reverse the potentiometer operating direction.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: