המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
שאלות נפוצות
What is the nominal pressure for the Rollarc contactor ?
The nominal pressure is 2.5 bars relative (0.25 Mpa)
The threshold of pressure switch is 1.5 bars (0.15 Mpa)

For the basic version only, the pressure switch has two thresholds :
1st level : 1.5 bars
2nd level : 1 bar
-------------------------------------------